This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:最快的切换速度

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631916/ccs-tms320f28027-fastest-toggle-speed

部件号:TMS320F2.8027万
主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

我尝试使用 以下代码切换LAUNCHTXL-F2.8027万的一个引脚:

而(1)
{
GPIO_setLow (myGpio,gPIO_NUMBER_0);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO编号_0);
} 

频率约为900kHz。 我的最大运行速度为60MHz。

为什么驱动程序与"读-修改-写"代码一起需要多达30个时钟周期或30个指令(例如60 MHz的1 MHz速度输出和切换时间的一半。 30MHz)从High (高)切换到Low (低),反之亦然?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    如果您使用该功能切换GPIO,则切换的帧数取决于代码优化。 您可以检查装配体以查看如何编译。 要实现更快的切换,您可以使用位字段头文件直接写入GPIO切换寄存器。

    GpioDataRegs.GPATOGLE.bits.<bit_name>=值;

    此致,

    Vivek Singh