请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万 主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8027万
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我尝试使用 以下代码切换LAUNCHTXL-F2.8027万的一个引脚:
而(1) { GPIO_setLow (myGpio,gPIO_NUMBER_0); GPIO_setHigh(myGpio, GPIO编号_0); }
频率约为900kHz。 我的最大运行速度为60MHz。
为什么驱动程序与"读-修改-写"代码一起需要多达30个时钟周期或30个指令(例如60 MHz的1 MHz速度输出和切换时间的一半。 30MHz)从High (高)切换到Low (低),反之亦然?