This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:SRAM或SDRAM

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/643194/tms320f28379d-sram-or-sdram

部件号:TMS320F2.8379万D

尊敬的各位:  

我正在处理一个项目,需要在相对较短的时间内获得突发ADC。

ADC将在1秒内以4个通道,16位,1Msps的形式突发。   

我计划在Burst ADC模式下使用SRAM或SDRAM作为外部的时间数据存储。

我的问题是,在应用中,SDRAM的速度足够快(4 x 1MSPS的脉冲数据从ADC传输到外部RAM)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海防

    任何一个接口都应足够快以保持连接。  您可以在此 应用手册中查看基准数据

    值得注意的是,由于C28x地址访问限制,异步存储器空间(SRAM)比同步存储器空间(SDRAM)更灵活。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Tommy提供的信息丰富的回答。 在我的第一印象中,SDRAM通常具有更大的存储空间。
    您能否进一步解释一下"由于C28x地址访问限制"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xuan:

    在该设备上,SDRAM映射超过22位地址线,因此对如何使用SDRAM空间中存储的数据存在一些限制。  

    请参阅此应用手册。

    此致,

    Vivek Singh