请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 尊敬的各位:
我正在处理一个项目,需要在相对较短的时间内获得突发ADC。
ADC将在1秒内以4个通道,16位,1Msps的形式突发。
我计划在Burst ADC模式下使用SRAM或SDRAM作为外部的时间数据存储。
我的问题是,在应用中,SDRAM的速度足够快(4 x 1MSPS的脉冲数据从ADC传输到外部RAM)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位:
我正在处理一个项目,需要在相对较短的时间内获得突发ADC。
ADC将在1秒内以4个通道,16位,1Msps的形式突发。
我计划在Burst ADC模式下使用SRAM或SDRAM作为外部的时间数据存储。
我的问题是,在应用中,SDRAM的速度足够快(4 x 1MSPS的脉冲数据从ADC传输到外部RAM)?
海防
任何一个接口都应足够快以保持连接。 您可以在此 应用手册中查看基准数据。
值得注意的是,由于C28x地址访问限制,异步存储器空间(SRAM)比同步存储器空间(SDRAM)更灵活。
汤米