大家好,
我的客户报告说,TMS320F2.8374万s XRS在100us时被拉低,而在高温下,有电压监控器(仅用于3.3V) 连接到XRS PIN (而3.3V低于2.95V,XRS将被拉低200ms); 根据数据表中的XRS触发源列表, XRS似乎不是触发软件看门狗(低512时钟约51.2us)或电压监控器(低约200ms),而是由于其他可疑情况。
现在很奇怪,XRS可能会降低,是因为VDD跌落还是VDDIO跌落在2.95V~3.14V之间, 您是否 可以对POR/BOR的VDDIO/VDD阈值给出评论? 另外,您是否还可以对怀疑 XRS针脚拉低给出评论?
期待您的回复,谢谢。
此致
本杰明