This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:3.3V和1.2V的POR/BOR阈值以及XRS被拉至低的意外值

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642234/tms320f28374s-por-bor-threshold-value-for-3-3v-and-1-2v-and-xrs-pulled-to-low-unexpected

部件号:TMS320F2.8374万S

大家好,

 我的客户报告说,TMS320F2.8374万s XRS在100us时被拉低,而在高温下,有电压监控器(仅用于3.3V) 连接到XRS PIN (而3.3V低于2.95V,XRS将被拉低200ms);   根据数据表中的XRS触发源列表, XRS似乎不是触发软件看门狗(低512时钟约51.2us)或电压监控器(低约200ms),而是由于其他可疑情况。  

 现在很奇怪,XRS可能会降低,是因为VDD跌落还是VDDIO跌落在2.95V~3.14V之间,  您是否 可以对POR/BOR的VDDIO/VDD阈值给出评论?    另外,您是否还可以对怀疑 XRS针脚拉低给出评论?

 期待您的回复,谢谢。

此致

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjamin:

    让我再次重申客户面临的问题:

    1.当VDDIO电压介于2.95V-3.14V之间时,客户发现XRS引脚拉低~100us,正确吗?

    2.板上有一个电压监控电路,当电压低于2.95V时,它将驱动XRS引脚在200毫秒内变低,对吗?

    3.如果电压介于2.95V-3.14V之间,您想知道什么会导致触发器,对吗?

    我们的器件上有BOR,可在VDDIO电压约为3V时触发XRS重置,因此,如果在客户系统中VDDIO电压低于3V,则BOR可能会触发并将XRS引脚拉低至512个OSCCLK周期。

    此致,

    Nirav

     

    此致,

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nirav,
    是的,这是客户想要确认的项目:
    1.当VDDIO电压介于2.95V-3.14V之间时,客户发现XRS引脚拉低~100us,正确吗?
    Benjamin:客户看到100us XRS被拉至低电平,但未确认为什么会出现这种情况,VDDIO电压是一个可疑问题? 此外,VDD也是另一个可疑情况。

    2.板上有一个电压监控电路,当电压低于2.95V时,它将驱动XRS引脚在200毫秒内变低,对吗?
    Benjamin:是的;

    3.如果电压介于2.95V-3.14V之间,您想知道什么会导致触发器,对吗?
    本杰明:是的。

    实际上,如项目1所述,存在VDDIO或VDD会触发XRS过低的怀疑,但根据您的评论,可能是512 OSCCLK, 这意味着它将是51.2us,同样也与被触发到较低时间的看门狗相同,这似乎与客户监控的100us不同。

    简而言之:您是否可以就100us XRS停机的原因发表意见? 任何怀疑都将受到欢迎。
    谢谢。

    此致
    本杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin,

    您是否知道当XRS被拉低时,VDD电源的液位是多少?  

    当XRS被拉低时,是否可以找到VDDIO上的电压? -它不应在电压高于2.97V时跳闸,根据CHAR数据,BOR跳闸范围在2.7V-2.97V之间。

    我怀疑XRS引脚在100us时间内被拉低,可能是VDDIO/VDD电压水平处于BOR跳闸的边界,因此它跳闸两次,导致100us脉冲过低。 之后是稳定水平,高于BOR跳闸范围的水平。 确认此假设的唯一方法是测量电源电压。

    为使器件正常工作,我建议改进稳压器,使其在VDDIO (3.14v)和VDD (1.14v)上都不低于最低规格电压。

    此致,

    Nirav