部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S
您好,我正在尝试设置连接到Launchpad XL-F2.8377万S上的接头J5 J6的SPI通信。 连接器连接到微控制器的spiB端口,并将GPIO63连接到GPIO66以实现高速SPI模式。 由于未知原因,在第一次事务处理后,SCLK引脚(J5引脚47)会在事务处理结束后以随机频率持续发送短脉冲。 如下所示。 当发生多个事务时,这些脉冲会产生问题,因为它们会在SCLK信号的下一个SPI帧中产生故障。
使用相同的SPI和GPIO设置,我可以让SPIA端口在连接器J1和J2上正常工作,如下所示。
事实上,我使用SPIA端口已有一段时间,但在我的新项目中,我将使用两个增压器组件,它们连接在LAUNCXL上的两个位置。
我还在下面添加了在调试器的CCS中可以看到的寄存器配置,它们是相同的
从LAUNCHXL-F2.8377万S的原理图来看,SCLKB引脚是GPIO65,它也连接到双向电平转换器,连接到LAUNCPAD-XL上未连接的管座。
在两个不同的Launchpad-XL_F2.8377万S上观察到相同的行为。 是否有人知道如何解决?