This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:固件导出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641834/tms320f2808-firmware-export

部件号:TMS320F2808
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

你好。

我们在 制造的器件中使用带有定制固件(Our IP)的TI TMS320F2808微控制器。
 
还使用了BhFlashBurn 4.1 Studio 6和0.0。

如何从TI控制器导出固件(我们的IP)并 将其导入到另一器件中的另一个相同控制器?

我们猜密码未设置。

谨致问候,
Aleksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr

    我不确定问题是什么。 听起来好像您在说有人克隆了您的一种产品? 如果未设置CSM密码,则很容易使用Say,CCS或Uniflash工具将闪存内容转储到文件,然后用这些内容重新刷新另一个设备。

    此致,
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David。

    感谢您的提示。

    但是,我在Uniflash中找不到将闪存导出/转储到文件的选项。

    有Flash程序设置:

    • 擦除,编程,验证
    • 编程,验证
    • 仅加载RAM
    • 仅验证

    请帮助。

    谨致问候,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex,

    在Uniflash 4.2 中,它位于内存窗口中:


    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bingo,David!

    我很感激。

    谨致问候,

    Alex