This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCHXL-F2.8379万D:TRIK_ZONE

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642688/ccs-launchxl-f28379d-trip_zone

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在尝试为TZ编程。

当我阅读文档时,我找到了6 TZ,来自GPIO。

但我不理解这种解释的第二部分  

请有些人给我更多的解释。

每个ePWM模块连接到6个TZN信号(TZ1至TZ6),这些信号来自通用输入/输出(GPIO) MUX。 这些信号指示外部故障或跳闸条件,可对ePWM输出进行编程,以便在发生故障时做出相应响应。

如何使用  指定 的GPIO为ePWM编程(例如:GPIO24,5912.4125万

我想通过LED (外部 连接到GPIO)看到此故障 :GPIO2627-绿色LED,25-红色LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kudithi,

    您发布的红色文本意味着,如果检测到故障,根据您配置的故障指示,PWM将停止运行并强制进入可编程状态,如强制高('1'),强制低('0')或高阻抗。

    要使用GPIO作为故障输入,您需要使用输入X-Bar并将其连接到PWM的数字比较子模块。 C2000Ware中有此示例代码。

    要设置LED,您可以使用ePWM TZ中断并激活ISR内部的LED。

    此致,
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Kris
    是的,我只想要这个...
    表示如何执行此操作"要使用GPIO作为故障输入,您需要使用输入X-Bar并将其连接到PWM的数字比较子模块。 C2000Ware中有此示例代码。"
    我必须遵循的示例。
    我查看了"旅行区",但我不理解您在这里对该计划所做的解释
    请发送具体的计划标题