请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我正在尝试为TZ编程。
当我阅读文档时,我找到了6 TZ,来自GPIO。
但我不理解这种解释的第二部分
请有些人给我更多的解释。
每个ePWM模块连接到6个TZN信号(TZ1至TZ6),这些信号来自通用输入/输出(GPIO) MUX。 这些信号指示外部故障或跳闸条件,可对ePWM输出进行编程,以便在发生故障时做出相应响应。
如何使用 指定 的GPIO为ePWM编程(例如:GPIO24,5912.4125万
我想通过LED (外部 连接到GPIO)看到此故障 :GPIO2627-绿色LED,25-红色LED。