This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLAR-DCDC:GUI连接问题

Guru**** 2574265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638633/tidm-solar-dcdc-gui-connection-problem

部件号:TIDM-SOLAR-DCDC
线程中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8035万TMDSCNCD2.8035万ISOcontrolSUITE

您好,

我正在尝试测试这个太阳能直流-直流MPPT转换器。 但现在我在将其连接到GUI时遇到了问题。

我读取了DSP代码。 似乎所有通信都是通过GPIO 22和GPIO 23完成的。

但我唯一的连接选择是主板上的JTAG,它也用于调试。 但它 连接到GPIO 28和29。

GPIO 22 和23连接到主板上的H2,主板上只有10个引脚。

那么,我应该使用哪个端口将其连接到GUI?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器板使用什么controlCARD? TMDSCNCD2.8035万或TMDSCNCD2.8035万ISO或其他?

    我不确定你所说的“将其连接到GUI时出现问题”是不是在CCS中连接到调试器时遇到问题,还是在终端程序中查看SCI输出时遇到问题?

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Whitney,

    我正在使用 TMDSCNCD2.8035万。

    调试正常。 我可以看到LD3正在闪烁。 我希望这意味着程序正在运行。

    GUI程序由controlSUITE提供。 它可以检测正在使用的COM端口,但当我按下"连接"按钮时,显示无法连接。

    问题是连接到GUI,我是否应该使用额外的电缆而不是用于调试的USB电缆? 因为在代码中,它似乎使用不同的通信端口。

    此致,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Whitney,

    我正在使用TMDSCNCD2.8035万。

    调试正常。 我可以看到LD3正在闪烁。 我希望这意味着程序正在运行。

    GUI程序由controlSUITE提供。 它可以检测正在使用的COM端口,但当我按下"连接"按钮时,显示无法连接。

    问题是连接到GUI,我是否应该使用额外的电缆而不是用于调试的USB电缆? 因为在代码中,它似乎使用不同的通信端口。

    此致,