请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TIDM-SOLAR-DCDC 线程中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8035万, TMDSCNCD2.8035万ISO, controlSUITE
您好,
我正在尝试测试这个太阳能直流-直流MPPT转换器。 但现在我在将其连接到GUI时遇到了问题。
我读取了DSP代码。 似乎所有通信都是通过GPIO 22和GPIO 23完成的。
但我唯一的连接选择是主板上的JTAG,它也用于调试。 但它 连接到GPIO 28和29。
GPIO 22 和23连接到主板上的H2,主板上只有10个引脚。
那么,我应该使用哪个端口将其连接到GUI?
谢谢!
董