您好,先生/女士,
我们的产品有2个LLC拓扑并行工作。
为了使这些2 LLC的电流相等,我们有一个解决方案,需要2对不同频率的PWM波(1个LLC拓扑中有1对,2个PWM波相位相互移动180度) PWM分辨率小于0.05KHz (工作频率介于100kHz和300kHz之间)。
似乎tms320f2.8035万不能具有具有4个具有不同 频率的HRPWM。
1.请帮助确认我的上述意见。
2.对于4代高分辨率PWM,您是否有任何其他解决方案?
3.对于2 LLC 并行工作的电流平衡,您是否有任何其他解决方案?
我期待您的继电器。
谢谢你。