This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:需要四个具有高分辨率的PWM波

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642581/tms320f28035-need-four-pwm-waves-with-high-resolution

部件号:TMS320F2.8035万

您好,先生/女士,

我们的产品有2个LLC拓扑并行工作。

为了使这些2 LLC的电流相等,我们有一个解决方案,需要2对不同频率的PWM波(1个LLC拓扑中有1对,2个PWM波相位相互移动180度) PWM分辨率小于0.05KHz (工作频率介于100kHz和300kHz之间)。

似乎tms320f2.8035万不能具有具有4个具有不同 频率的HRPWM。

1.请帮助确认我的上述意见。

2.对于4代高分辨率PWM,您是否有任何其他解决方案?

3.对于2 LLC 并行工作的电流平衡,您是否有任何其他解决方案?

我期待您的继电器。

谢谢你。