This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:DCAN接口3 (IF3)问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629731/tms320f28377s-dcan-interface-3-if3-questions

部件号:TMS320F2.8377万S

您好-

我有兴趣使用IF3 DCAN界面,但有几个问题:

1)根据TRM,寄存器CAN_IF3MSK,CAN_IF3ARB和CAN_IF3MCTL均为只读。  那么如何设置邮件对象?  是否使用IF1或IF2设置掩码值等,然后设置CAN_IF3UPD寄存器以启用这些消息对象的自动更新?  那么收到的数据将显示在CAN_IF3DATA和CAN_IF3DATB中?

2)是否有任何使用IF3的代码示例?  TRM没有提供很多线索。

3) CAN_IF3UPD寄存器如何-消息对象1的位0,消息对象2的位1等?

谢谢

Mary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玛丽,
    首先,几周前发布了此设备的更新TRM。 如果您尚未下载,请执行此操作,因为它包含大量更正。

    1.您回答正确。
    2.我们目前没有利用IF3的代码示例。
    3.是的。