请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万S 您好-
我有兴趣使用IF3 DCAN界面,但有几个问题:
1)根据TRM,寄存器CAN_IF3MSK,CAN_IF3ARB和CAN_IF3MCTL均为只读。 那么如何设置邮件对象? 是否使用IF1或IF2设置掩码值等,然后设置CAN_IF3UPD寄存器以启用这些消息对象的自动更新? 那么收到的数据将显示在CAN_IF3DATA和CAN_IF3DATB中?
2)是否有任何使用IF3的代码示例? TRM没有提供很多线索。
3) CAN_IF3UPD寄存器如何-消息对象1的位0,消息对象2的位1等?
谢谢
Mary