This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630529/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D
线程中讨论的其他部件:LUNCHXL-F2.8379万DcontrolSUITEC2000WARETMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我在外部模式下使用ccs7和MATLAB 2016b时遇到LAUNCXL-F2.8379万D问题

错误为:

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备,然后重试此操作。 如果
错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试
更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 
我尝试使用MATLAB运行此启动板,再次发现了此错误。 此外,蓝色LED指示灯亮起,表示在主板上运行程序的趋势,并且复位按钮不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否检查了controlSUITE/C2000ware的CCS示例项目,它是否在该处工作,或者您是否遇到类似的错误?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:
    是的,我用不同的CCS样本检查了它,再次发现了这个错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在CCS中的“目标配置”窗口下执行测试连接? 检查调试器是否正常。 请分享测试报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的,这是测试连接的结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在上面提到,您正在使用LUNCHXL-F2.8379万D硬件-为什么我看到TMS320F2.8377万D.CCXML目标配置文件? 是否选择了正确的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是CCXML文件的名称。 我选择了F2.8379万D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    如果还没有,请查看此wiki以调试JTAG: processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致
    Chris