请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 线程中讨论的其他部件:LUNCHXL-F2.8379万D, controlSUITE, C2000WARE, TMS320F2.8377万D
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我在外部模式下使用ccs7和MATLAB 2016b时遇到LAUNCXL-F2.8379万D问题
错误为:
连接到目标时出错: (错误-2131 @ 0x0) 无法访问设备寄存器。 重置设备,然后重试此操作。 如果 错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试 更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。
我尝试使用MATLAB运行此启动板,再次发现了此错误。 此外,蓝色LED指示灯亮起,表示在主板上运行程序的趋势,并且复位按钮不起作用。