This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:内部1.2V稳压器的效率是多少?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642599/tms320f28075-what-s-the-efficiency-of-internal-1-2v-regulator

部件号:TMS320F2.8075万

您好,

我在下面的POST中询问了一个1.2V调节器的问题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/623571/2297889</s>62.3571万 229.7889万

Devin表示,内部1.2V稳压器的效率低于外部稳压器,我们是否有内部稳压器效率的数据? 我猜它是一个开关调节器,而不是LDO,对吧?

Devin还说:"如果您尝试从设备中压缩每一个模拟性能,您可能需要使用外部LDO并提供广泛的导轨滤波和去耦合。" 它是否为1.2V? 但我认为1.2V是核心电压,它将如何影响模拟性能,如ADC? 我认为只有3.3V会影响模拟性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard:

    此器件上有2个内部1.2V稳压选项:(1)内部LDO或(2) Intenal LDO (用于通电)和内部DC-DC (工作)。

    内部直流-直流调节器的效率请参见以下数据表:

    www.ti.com/.../specifications

    1.2V和3.3V轨将影响ADC操作,ADC具有VDDA和VDD轨的PSRR规格:

    www.ti.com/.../specifications

    使用内部LDO时,开关FET位于器件封装内。 这可能会在ADC中产生一点额外的噪声,如数据表ADC SNR规范中所指定:

    www.ti.com/.../specifications
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard:

    以上内容适用于F2.8004万x,而不是F2807x;F2807x器件没有开关稳压器。

    F2807x的板载LDO的效率与任何其它LDO相同(大约1.2V/3.3V = 36 %)。 我们也不期望使用板载LDO对模拟性能产生任何特定影响(但如果3.3V轨电噪声较大,1.2V轨电压也会产生噪声)。