请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8075万 您好,
我在下面的POST中询问了一个1.2V调节器的问题:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/623571/2297889</s>62.3571万 229.7889万
Devin表示,内部1.2V稳压器的效率低于外部稳压器,我们是否有内部稳压器效率的数据? 我猜它是一个开关调节器,而不是LDO,对吧?
Devin还说:"如果您尝试从设备中压缩每一个模拟性能,您可能需要使用外部LDO并提供广泛的导轨滤波和去耦合。" 它是否为1.2V? 但我认为1.2V是核心电压,它将如何影响模拟性能,如ADC? 我认为只有3.3V会影响模拟性能。