This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:Delfino TMS320F2.8335万

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630465/ccs-tms320f28335-delfino-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我´ve导入和运行Delfino TMS320F2.8335万开发套件的示例,但总是在 图片中显示错误消息。 请你给我一些建议 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juan,

    它正在查找不存在的目标配置。 文件的名称是目标配置的默认名称,因此可以在创建或删除新配置的过程中的某个位置。

    要解决此问题,请转至View (查看)-> Target Configurations (目标配置)。 然后,您可以为设备创建新的目标配置,并通过该窗口启动该配置。 如果要在项目中使用一个,可以通过此窗口使用该名称创建一个,并将其放在项目中。

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复!

    我转至目标配置,并将NewTargetConfiguration.CCXML 文件的位置固定为以下选项:  第一次我选择GpioTooogle文件夹作为位置时(此示例中我加载了一个I´m试图运行),它位于主文件夹中C200Ware的示例中。 第二次我选择了同一文件夹,但示例中的文件夹加载到workspace_v7文件夹中。  在这两种n´t中,n´t出现的错误似乎不会出现,而且该示例似乎可以运行,但正如您在图中所看到的,“恢复”按钮被禁用,并且程序不会运行。 它报告调试探测器已断开连接(请参阅图片)。 我建立了测试连接,它报告扫描测试已成功。 请 你给我一些支持! 提前感谢您!

    此致!   Juan Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI朋友!
    我刚´ve了我的计算机,我之前描述的过程刚刚成功! 现在示例正在运行。 谢谢!