请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:Code Composer Studio
我´ve导入和运行Delfino TMS320F2.8335万开发套件的示例,但总是在 图片中显示错误消息。 请你给我一些建议 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我´ve导入和运行Delfino TMS320F2.8335万开发套件的示例,但总是在 图片中显示错误消息。 请你给我一些建议 吗?
非常感谢您的快速回复!
我转至目标配置,并将NewTargetConfiguration.CCXML 文件的位置固定为以下选项: 第一次我选择GpioTooogle文件夹作为位置时(此示例中我加载了一个I´m试图运行),它位于主文件夹中C200Ware的示例中。 第二次我选择了同一文件夹,但示例中的文件夹加载到workspace_v7文件夹中。 在这两种n´t中,n´t出现的错误似乎不会出现,而且该示例似乎可以运行,但正如您在图中所看到的,“恢复”按钮被禁用,并且程序不会运行。 它报告调试探测器已断开连接(请参阅图片)。 我建立了测试连接,它报告扫描测试已成功。 请 你给我一些支持! 提前感谢您!
此致! Juan Pablo