请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8075万 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的各位:
您好,我是Jong Woo Kim。 我目前正在尝试降低ADC的噪音。 所以,如果在Piccolo微控制器(2.8075万)中可以使用差模ADC,我想使用它。
从技术参考手册(SPRUHM9C)的第9章(用于ADC)中,没有提到差分模式。 但是,我可以在表9-27中找到一些关于差分模式相关寄存器(SIGNALMODE)的提及。
另一方面,在2837x控制器的技术参考手册中,ADC一章中有差模相关的提及,所以我感到困惑。
那么,我的问题是,我可以在piccolo控制器2.8075万中使用差模ADC吗?
我想在硬件工作之前检查一下。
提前非常感谢您。
此致,
Jong Woo Kim