This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8075万:ADC的差动模式在Piccolo控制器中可用?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630447/ccs-tms320f28075-differential-mode-for-adc-is-available-in-piccolo-controllers

部件号:TMS320F2.8075万

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

您好,我是Jong Woo Kim。 我目前正在尝试降低ADC的噪音。 所以,如果在Piccolo微控制器(2.8075万)中可以使用差模ADC,我想使用它。

从技术参考手册(SPRUHM9C)的第9章(用于ADC)中,没有提到差分模式。 但是,我可以在表9-27中找到一些关于差分模式相关寄存器(SIGNALMODE)的提及。

另一方面,在2837x控制器的技术参考手册中,ADC一章中有差模相关的提及,所以我感到困惑。

那么,我的问题是,我可以在piccolo控制器2.8075万中使用差模ADC吗?

我想在硬件工作之前检查一下。

提前非常感谢您。

此致,

Jong Woo Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jong:

    F2837xD和F2837xS器件系列支持12位单端和16位差动模式,并且这是可配置的每个ADC模块。 只要ADC未转换且不需要等待时间,就可以在12位和16位模式之间切换。

    F2807x器件仅支持12位单端模式。

    这些设备的目的是与引脚和代码兼容,因此,如果您当前使用的是F2807x,并且需要使用16位差分模式,则可以轻松迁移到F2837xS设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,您看到的噪音类型和大小是什么?信号源是什么? 您当前的采样率是多少? 应用程序是否严重依赖于样品到输出的延迟?

    通过使用信号调节电路和/或过采样和平均处理,可以在不切换ADC模式的情况下清除噪音。