请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D 工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我正在使用 TI提供的LAUNCHXL-F2.8379万D和“2837x_rfft_ADC_RT”示例,当我使用CCS构建并加载到主板时,程序工作正常。 如果从PC重新连接主板,程序将无法正常工作。 因此,对于从闪存运行项目,我执行了此操作“右键单击项目->生成配置->设置活动->选择闪存”,但没有成功。 cmd文件是原始文件,引导模式开关是1/1/1。
感谢你的帮助。
此致,
Amin