This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F2.8379万D:启动到闪存模式

Guru**** 2552150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630346/compiler-launchxl-f28379d-boot-to-flash-mode

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在使用 TI提供的LAUNCHXL-F2.8379万D和“2837x_rfft_ADC_RT”示例,当我使用CCS构建并加载到主板时,程序工作正常。 如果从PC重新连接主板,程序将无法正常工作。 因此,对于从闪存运行项目,我执行了此操作“右键单击项目->生成配置->设置活动->选择闪存”,但没有成功。 cmd文件是原始文件,引导模式开关是1/1/1。

感谢你的帮助。

此致,

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Amin:

    不清楚这里的问题是什么。 当您连接到CCS时,程序是否正常工作,但没有CCS程序就无法工作? 您还为引导模式交换机指定了三个值,因为我们只有两个爬虫程序PIN。 此外,您可能希望先尝试简单的盲样例,看看是否正常工作。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    我的意思是,在“右键单击项目->生成配置->设置活动-> RAM(RAM Build )模式”程序中工作正常,但在闪存模式程序中不工作。

    引导模式开关为1/1/1: S1引导DIP开关-启动板

    此致,
    Amin