This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:TMS320F2.8069万

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630256/ccs-tms320f28069-tms320f28069

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想知道如何读取GPIO 引脚上的值。 我尝试分配一个变量来读取GPIO 引脚,但 没有获得任何o/p

下面是我的代码:

#include "DSP28x_Project.h"


INT A;
Void主(void)

EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14 = 0;
gpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO14 = 1;
EDIS;

a=GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO14;
}

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kapil,

    这应该是可行的。 您是否尝试使用GpioDataRegs.GPATOGLE.bit.GPIO14切换到GPIO并读取两者之间的值?

    a=GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO14;
    GpioDataRegs.GPATOGLE.bit.GPIO14 = 1;
    ASM (" NOP");
    ASM (" NOP");
    ASM (" NOP");
    ASM (" NOP");
    ASM (" NOP");
    a=GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO14;
    GpioDataRegs.GPATOGLE.bit.GPIO14 = 1;

    等等。

    此致,
    克里斯