请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:controlSUITE, C2000WARE工具/软件:Code Composer Studio
大家好
IM正在启动一个新的CCS项目,并认为这是从controlSUITE设备支持迁移到TIREX C2000ware的机会。
遗憾的是,虽然SPRUI45提到改进的目录布局,但对于当前涵盖的大多数设备,似乎许多设备支持只是被批量复制到单个位置,而很少考虑到这一点。 您可以通过将设备支持中涵盖的设备数与driverlib目录中涵盖的设备数进行比较来看到这一点,很明显,目录列表应该匹配(假设所有设备都有driverlibs),但很明显,情况与此完全不同。 例如,F2802x driverlib.lib被埋在设备支持目录(驱动程序库用户指南未提及BTW的位置)下,而不是文档中建议的driverlib目录下。
项目结构显然 已经更新,因为现在driverlib库已从lib目录移至Debug输出目录...作为用户,我们是否有意引用调试输出? 是否应该在某个位置有发布输出(或者这只是默认命名)?
现在,controlSUITE设备支持实际上更易于使用。 是否有任何计划来确保纠正此类事项(文档或结构)?
谢谢,Toby