This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:IPCSTS和IPCFLG寄存器之间的时间延迟。

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642258/tms320f28377d-time-delay-between-ipcsts-and-ipcflg-registers

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

我已使用IPCSET寄存器从CPU1设置了一个IPC标志位[30],然后遵守了CPU1的IPCFLG[30]和CPU2的IPCSTS[30]的设置,但我有一个疑问,即这些标志修改之间发生的时间延迟是多少。

-我已将两个CPU配置为相同的时钟速率。

-如果时钟频率不同,将会发生什么(未完成,但进行了小查询)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    IPCFLG和IPCSTS位将在写入后设置几个循环 (不是长延迟)。 如果您正在寻找精确的周期,我需要与我们的设计团队核实。

    [报价] -如果不同的时钟频率,将会发生什么(未完成,而是小查询)[/QUOT]  

    在此设备上,CPU1和CPU2时钟frq始终相同。  

    此致,

    Vivek Singh