请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 您好,
我已使用IPCSET寄存器从CPU1设置了一个IPC标志位[30],然后遵守了CPU1的IPCFLG[30]和CPU2的IPCSTS[30]的设置,但我有一个疑问,即这些标志修改之间发生的时间延迟是多少。
-我已将两个CPU配置为相同的时钟速率。
-如果时钟频率不同,将会发生什么(未完成,但进行了小查询)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我已使用IPCSET寄存器从CPU1设置了一个IPC标志位[30],然后遵守了CPU1的IPCFLG[30]和CPU2的IPCSTS[30]的设置,但我有一个疑问,即这些标志修改之间发生的时间延迟是多少。
-我已将两个CPU配置为相同的时钟速率。
-如果时钟频率不同,将会发生什么(未完成,但进行了小查询)