This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:piccolo控制器的软件升级方法

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641870/ccs-tms320f28069m-software-upgrading-methods-for-piccolo-controller

部件号:TMS320F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我们的系统使用了4 piccolo TMS320系列控制器,这些控制器通过CAN网络与每个系统通信。 一切正常。 其中一个控制器是我们称为主控制器的系统的主控制器。 所以,到目前为止,一切都正常工作。  

现在我们计划升级整个系统的软件,所以在这里,我们不能对从系统中删除的每个控制器进行重新编程,而是像我们过去在系统外时那样对其进行重新编程。  

请向我们提供有关以下方面的资料-

 对控制器重新编程(升级)有哪些不同的方法?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    查看Sal对此线程的响应是否有助于您:

    e2e.ti.com/.../40.9846万

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅本应用报告。www.ti.com/lit/sprabv4

    串行闪存编程器主机工具和Sci闪存内核是一个很好的启动位置。 您似乎需要执行系统内设备固件升级。 您可以使用CAN bootloader和CAN内核来执行此操作。 请参阅应用报告。

    此致,
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您为我提供指导。
    我将浏览链接和文档。

    谢谢你。