This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于惯性计算的说明

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629322/clarification-on-inertia-calculation

您好,

查找运动惯性计算的说明。

InstaSPIN用户指南Equation 26提供了计算惯性的公式。

1)在使用方程式26计算USER_SYSTEM_INACILETANT(用户系统惯性)后,在发送到速度控制之前按如下比例缩放结果是否正确?

#define ST_SYSTEM_INACT_PU (USER_SYSTEM_INACIENT * ST_SPEED Krpm _Per_PU *(1.0 / USER_IQ) FULL Scale Current_A)

STVELCTL_setInitia(obj->velctlHandle,_iQ24(ST_SYSTEM_INACTIAL_PU);

2)在方程式26中,术语"φEMF " user_motor_rated _flu使用 量除以2pi吗?    其中user_motor_rated流量= Vpk (相位到中性)/Hz

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,正确。   

    由于user_motor_rated流量是V/Hz,方程式26需要Webers。  从V/Hz到Webers的转换为1/(2*PI)。