This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:TMS320F2.8035万

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641412/ccs-tms320f28035-tms320f28035

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用Tms320f2.8035万控制器,计时要求在我的项目中非常重要,所以我尝试保留rts2800_fpu32.lib中存在的atan()和fabs()三角函数我的要求是在ram中获得这2函数,这样就可以减少该函数所花费的时间。

我在CCS中做了一些设置,并在运行时添加了,但由于此库设置,我无法调试代码。

这些设置是我在运行CCS时执行的,

这里,我在运行时添加了库rts2800_fpu32.lib。

在这里,我通过分别在第0页和第1页中创建节来编辑我的命令文件。

没有错误和警告,但我的代码没有调试并显示此问题。

如果我错了,请帮助我,并在需要时立即回复,以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raghu:

    您看到的窗口是预期的,因为您的似乎正在逐步执行作为库的一部分包含的函数。 由于源代码不在您的项目中,您将无法逐步执行C代码。 但是,您将能够在 反汇编过程中看到函数内容,并在此时逐步浏览代码。

    此致,

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复,尊敬的Ozino,但实际上,它将被非法ISR拦截,这就是为什么要在那里停机的原因。

    有人能告诉我我内存分配或命令文件中是否有任何问题吗?

    希望尽快回复。

    注意事项

    Raghu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,您的完整应用程序已加载到闪存中,您希望从闪存运行几个例程。

    对此,一个更改是更新链接程序命令文件-您已经完成了该操作。
    但在代码中,您也需要手动将这些例程复制到ram。 您是否注意到了这一点?

    您可以参考\C2000Ware_1_00_02_00\device_support\F2803x\examples\c28\flash_programming example2803 example

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Baskaran,

    感谢您的回复,我将查看您的建议。

    注意事项

    Raghu。