This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOTORWARE:汽车用品

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639556/motorware-motorware

部件号:MOTORWARE
主题中讨论的其他部件:DRV8301

您好,  

 

项目要素:

- Lab4 FOC

- TMS320c2.8027万f构建于定制板上。

-该应用程序适用于电动自行车

-扭矩量由电位计控制

我有一段时间尝试改进电机,从支架位置开始,但它上有一些负载。

但是,对于评估板DRV8301 rev D,它的起始状态良好,但我们的定制板则不行。  

以下参数是通过 EVM8301获得的:

 #define user_motor_type                motor_Type_pm
#define user_motor_NUM_pole_pairs      (7)
#define user_motor_rr                  (空)
#define user_motor_Rs                  (0.1459)
#define user_motor_ls_d                (0.3.4695万)
#define user_motor_ls_q                (0.3.4695万)
#define user_motor_rated流量          (0.116.4877万)
#define user_motor_magniting_current (空)
#define user_motor_RES_EST_Current     (6.0)(#define user_motor_RES_EST_
#define user_motor_IND_EST_current     (5.0)
#define user_motor_MAX_current         (40.0)
#define user_motor_flue_EST_FREQ_Hz    (20.0)

来自FOC GUI的PI值

KP =_IQ (0.7228)

KI _IQ (0.221)

基本上电动机在用电位计增加扭矩输出值时开始打嗝,很少能找到角度,也会正常,其他时候,当我将其快速增加到最大值时,电流线一直停留在一个非常低的值。  

我认为PI值不正确。

我在表达式窗口中改变了它们,我看到它有一点点改进,但并不是我们所寻找的。  

请问您能帮我做些什么?

另外,我的问题的解释是什么,我如何将PI值调整为正确的值,在用户指南中我并不清楚。  

提前感谢!

卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI:

    我正在等待帮助,是否有希望获得帮助?

    此致,

    卡迈勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该问题是同时出现在DRV8301 EVM和定制电路板上,还是仅出现在定制电路板上?
    自定义板能否识别与使用lab02b或lab02c的DRV8301 EVM相同的电机参数? 如果没有,您需要首先调整硬件板,特别是在电流和电压采样电路上。