This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8054万M:TMS320F2854M

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640917/tms320f28054m-tms320f2854m

部件号:TMS320F2.8054万M

在spintac惯性检测实验5c中,如何在上升过程中将设置的电流振幅推入电机? 它是否会上升到全额定电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会上升到用户设置的最大电流。h,这取决于目标速度,电机惯性和摩擦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这意味着只有用户对惯性检测的设置是GoalSpeed和InertiaRampTime? 电流大小不会取决于我们所面临的应用的低电平和摩擦力吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本实验旨在确定电机的惯性,您需要根据电机规格设置这些变量,并根据实验指南运行本实验。