This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:LAUNCHXL F2.8379万D REV:2.0 的Gerber文件

Guru**** 2569625 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641942/launchxl-f28379d-gerber-files-for-the-launchxl-f28379d-rev-2-0

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

大家好,

我正在尝试查找 LAUNCHXL F2.8379万D REV:2.0 的Gerber文件。

我已经搜索了controlSUITE的文件,只找到了主板版本1.1 的Gerber文件。

有没有其他方法可以获得这些信息?

我们非常感谢您的任何回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyriakos

    我已附上了光绘文件。

    我们不会对controlSUITE进行进一步更新。 这些文件将包含在C2000ware的下一个版本中。  更正:这些文件位于C2000Ware的最新版本中。 您可以立即下载。 设计文件位于以下位置: C:\TI\C2000\C2000Ware_1_00_02_00\boards\LaunchPads\LaUNCHXL_F28379D\R<xmt-block0>2000 2.02.8379万 2.0

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/171/launchxlf2.8379万d_5F00_v2_5F00_0_5F00_files.zip

    对此造成的不便,我们深表歉意。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    感谢您的即时响应。

    -Kyriakos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    C2000Ware_1_00_02_00\boards\LaunchPads\LaUNCHXL_F28379D\R<xmt-block0>2.8379万 2.0 似乎不会插曲任何".brd"或".sch"文件。
    是否有与Eagle格式兼容的文件?

    -Kyriakos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这些文件是在Altium中创建的。 有一种方法可以将Altium文件导出为可导入到Eagle中的通用ASCII文件。

    标记