请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D 主题中讨论的其他部件:controlSUITE, C2000WARE
大家好,
我正在尝试查找 LAUNCHXL F2.8379万D REV:2.0 的Gerber文件。
我已经搜索了controlSUITE的文件,只找到了主板版本1.1 的Gerber文件。
有没有其他方法可以获得这些信息?
我们非常感谢您的任何回答!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我正在尝试查找 LAUNCHXL F2.8379万D REV:2.0 的Gerber文件。
我已经搜索了controlSUITE的文件,只找到了主板版本1.1 的Gerber文件。
有没有其他方法可以获得这些信息?
我们非常感谢您的任何回答!
Kyriakos
我已附上了光绘文件。
我们不会对controlSUITE进行进一步更新。 这些文件将包含在C2000ware的下一个版本中。 更正:这些文件位于C2000Ware的最新版本中。 您可以立即下载。 设计文件位于以下位置: C:\TI\C2000\C2000Ware_1_00_02_00\boards\LaunchPads\LaUNCHXL_F28379D\R<xmt-block0>2000 2.02.8379万 2.0
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/171/launchxlf2.8379万d_5F00_v2_5F00_0_5F00_files.zip
对此造成的不便,我们深表歉意。
标记