This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:16位ADC示例和一些数据

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641895/launchxl-f28379d-16bit-adc-examples-and-some-data

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

大家好,

请您是否准备好使用项目来测试Launchpad 16位ADC 性能?    您是否发现 由于低成本PCB而导致的结果存在任何限制?

谢谢你

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carlo,

    controlSUITE中的ADC_SOC_CONTACY或ADC_SOC_ePWM示例是捕获波形的良好起点。  您可能需要修改此值以使用ADC-D并捕获较长的波形周期。   

    我们尚未在此平台上测试ADC性能,因此我无法确定实际性能。  但是,我希望性能相当好,因为:

    • 差分输入有SMA连接  
    • 板上有一个差分缓冲器
    • VREFHI电路遵循推荐的最佳做法  

    注:带缓冲器的差动输入阻抗相当低,但可能需要略高于最小16位S+H才能获得最佳性能。   

    注:如果要正式测试SNR,THD或INL等16位级别的设备,则需要非常低的噪声,失真和抖动信号源。  此处的一些选项可能是Audio Precision AP-2700或Stanford Research Systems DS-360。  正常的函数生成器肯定不适合此情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,
    非常感谢
    此致
    卡洛