请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
大家好,
请您是否准备好使用项目来测试Launchpad 16位ADC 性能? 您是否发现 由于低成本PCB而导致的结果存在任何限制?
谢谢你
此致
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
请您是否准备好使用项目来测试Launchpad 16位ADC 性能? 您是否发现 由于低成本PCB而导致的结果存在任何限制?
谢谢你
此致
卡洛
您好,Carlo,
controlSUITE中的ADC_SOC_CONTACY或ADC_SOC_ePWM示例是捕获波形的良好起点。 您可能需要修改此值以使用ADC-D并捕获较长的波形周期。
我们尚未在此平台上测试ADC性能,因此我无法确定实际性能。 但是,我希望性能相当好,因为:
注:带缓冲器的差动输入阻抗相当低,但可能需要略高于最小16位S+H才能获得最佳性能。
注:如果要正式测试SNR,THD或INL等16位级别的设备,则需要非常低的噪声,失真和抖动信号源。 此处的一些选项可能是Audio Precision AP-2700或Stanford Research Systems DS-360。 正常的函数生成器肯定不适合此情况。