请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试进行RS232通信。 我已将引脚28配置为TX,将引脚36配置为RX。 我可以接收DSP发送的数据,但无法发送任何数据。
是否因为GPIO引脚来自不同的组(即GPA和GPB)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试进行RS232通信。 我已将引脚28配置为TX,将引脚36配置为RX。 我可以接收DSP发送的数据,但无法发送任何数据。
是否因为GPIO引脚来自不同的组(即GPA和GPB)?