This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641744/ccs-tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试进行RS232通信。 我已将引脚28配置为TX,将引脚36配置为RX。  我可以接收DSP发送的数据,但无法发送任何数据。  

是否因为GPIO引脚来自不同的组(即GPA和GPB)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akhil,您好!

    如果您使用相同的SCI模块(即 SCIA或SCIB),那么它应该起作用。 您需要确保您使用的针脚都是粘到同一SCI模块的。

    请参阅C2000Ware中的回声和回声示例。

    此致,
    SAL