This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:无法在CPU1的闪存中编程

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641347/tms320f28377d-unable-to-program-in-flash-of-cpu1

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

如果尝试使用CCS擦除或编程任何闪存扇区,则显示以下错误。 我使用了'controlSUITTE'中的最新.cmd文件。 但是,'Programming in RAM"和'test connection command'正在成功执行。

错误:   "The program verification fails at 0c0.8002万 address. 程序可能会落在内存的不可写区域。 请检查内存映射。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raghu:

    错误针对地址0x0c0.8002万, 该地址确实不是有效地址。 请检查链接程序cmd文件/MAP文件,以了解为什么使用此地址?

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu

    我从最新的ControlSuite版本检查了链接程序命令文件,但没有看到其中定义的地址。  可能是您错误地对其进行了编辑。  请使用C2000Ware中的最新cmd文件。

    无论链接程序cmd文件出现什么问题,擦除时都不会出现此错误。  您提到它也是为了擦除而发生的。  您可以确认吗?

    谢谢,此致,
    Vamsi