请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 主题中讨论的其他部件:controlSUITE, C2000WARE
如果尝试使用CCS擦除或编程任何闪存扇区,则显示以下错误。 我使用了'controlSUITTE'中的最新.cmd文件。 但是,'Programming in RAM"和'test connection command'正在成功执行。
错误: "The program verification fails at 0c0.8002万 address. 程序可能会落在内存的不可写区域。 请检查内存映射。"