请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用带有正交编码器(AMT-103v)的Lab12b运行我们的马达,一切都运行良好。
但最初,电机必须与零角度对齐。 因此电机旋转一段时间并停止。 然后电机正常运行。
这是我们应用中不需要的现象,我们希望电机通过扭矩控制直接启动,并且延迟非常短或没有延迟。
我在检查lab21中提到的IPD和HFI算法,但我们的电机是非显著极电动机,根据 此接线柱 ,如果电机没有任何显著性,则HFI技术将不会成功。
那么还有什么出路吗?
请帮助。