This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8069万M:替换lab12b的align and go启动方法

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640639/ccs-launchxl-f28069m-replace-align-and-go-startup-method-for-lab12b

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用带有正交编码器(AMT-103v)的Lab12b运行我们的马达,一切都运行良好。

但最初,电机必须与零角度对齐。 因此电机旋转一段时间并停止。 然后电机正常运行。  

这是我们应用中不需要的现象,我们希望电机通过扭矩控制直接启动,并且延迟非常短或没有延迟。

我在检查lab21中提到的IPD和HFI算法,但我们的电机是非显著极电动机,根据 此接线柱 ,如果电机没有任何显著性,则HFI技术将不会成功。

那么还有什么出路吗?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请大家帮忙!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HFI可以支持所有PMSM,尤其是SPM。 对于增量编码器,您必须在第一次开机时使用校准零偏移的对齐方法。 除非您使用绝对编码器或具有U/V/W信号输出的增量编码器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Yanming的回复,

    是否HFI不能支持所有PMSM?

    还想明确它是否可以通过senc/Cos编码器解决?

    如果是,那么我可能需要做些什么(即 使用 TIDUA05A)才能使其正常工作?