This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:有关DMC数学库的问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640688/tms320f28377s-questions-on-dmc-math-lib

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,

在DMC Math上,有2个程序用于IM上的通量和速度估计。 例程(真正编码为宏)编译IQ vars或浮点,具体取决于所使用的设备。

关于这一点,我有两个问题:

-在浮点器件上,输入量(电流, IQsS, IDS, UQsS, UDSS字段中写入的电压)应以P.U.为单位,还是以物理单位(伏特,安培)为单位?

-要在以前的输入字段上写入的值应为(如名称所示, 如文档中所示) d,q Park转换后的变量(在我的理解中这是毫无意义的),或者,如sprabq1.pdf的方框图中所示(解释了这些lroutines在CLA中的使用),Clarke转换后的alpha/beta值是否真的是alpha / beta值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. IQ和FLOAT都是所有变量的PU定义。
    2.请参阅示例项目及其指南,电流变量来自以前的Clark,但电压来自电压重建。