请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 大家好!
我只是想知道我们是否可以通过GPIO引脚输出变量。 如果我想在示波器中显示一个变量,那么在没有将DAC器件与TMS320F2.8035万连接的情况下,如何才能实现它。 是否有其他内置DAC用于此功能? 可能的输出范围是多少?
非常感谢您的支持
此致
Samir
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我只是想知道我们是否可以通过GPIO引脚输出变量。 如果我想在示波器中显示一个变量,那么在没有将DAC器件与TMS320F2.8035万连接的情况下,如何才能实现它。 是否有其他内置DAC用于此功能? 可能的输出范围是多少?
非常感谢您的支持
此致
Samir