This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:通过GPIO引脚输出变量

Guru**** 2567555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640247/tms320f28035-outputting-the-variable-through-gpio-pins

部件号:TMS320F2.8035万

大家好!

我只是想知道我们是否可以通过GPIO引脚输出变量。 如果我想在示波器中显示一个变量,那么在没有将DAC器件与TMS320F2.8035万连接的情况下,如何才能实现它。 是否有其他内置DAC用于此功能? 可能的输出范围是多少?

非常感谢您的支持

此致

Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samir,

    不能。此设备没有内部DAC。 为什么不简单地使用串行协议? 此外,您的变量值是什么?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samir,

    可以对ePWM的输出进行低通滤波,以充当DAC。 阅读以下其他e2e线程:

    e2e.ti.com/.../50.9456万
    e2e.ti.com/.../37.6436万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam

    非常感谢! 请您详细说明一下。 变量值的范围可以是-20到20,但我可以将其标准化为某个范围。

    非常感谢

    此致
    Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,

    非常感谢! 我将查看您提供的链接并再次返回。

    谢谢你

    此致
    Samir