尊敬的团队:
我的客户有以下问题, 如果您能提供以下建议,请不胜感激:
根据Delfino GPIO 84的数据表,GPIO72 用于引导配置。
另一方面,GPIO84和GPIO85被默认引脚用于 UART通信,用于引导SCI…。 如何实现?
您能在何时向我解释一下吗?
此外 ,他们还在以下链接中找到了有关启动选项的E2E开机自检:
因此,有一个寄存器(spuhm8g TRM中的第405页) 可以 为 引导选项配置其他引脚:
但仍有一些不明确的地方。 根据SPRABV4B -串行闪存编程C2000微控制器文档
在配置GPIO之后,必须重置DSP,以便在SCI引导模式中唤醒DSP。 但是,当我配置此寄存器时,重置后它将返回到初始状态,不是吗? 那么如何才能处理呢?
提前感谢。
此致,
Shai Berman