线程中讨论的其他部件:DRV8301, DRV8312, TMS320F2.8069万F, DRV8305, 电机警告
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有一个关于InstaSpin "双电机"项目驱动电机的问题。
我们使用的硬件是DRV8301-HC-EVM套件和F2.8069万M控制卡。
我们的目标是通过Instaspin在F2.8069万M MCU上驱动双电机(带有我们的定制板)。
当我使用"LAB 5b"时,我可以使用DRV8301套件和F2.8069万M控制卡驱动一个电机。(我们可以使用速度控制
使用实验5b)
但是,当我试图通过“Instaspin lab 11d (双电机速度)”和DRV8301套件驱动一个电机时,电机会振动,
,并且无法驱动。 (该项目用于"双电机",但目前仅使用项目上的通道1)。
我已调整A/D转换通道分配,DRV8301 en_Gate引脚,GPIO设置以及电流和电压偏移值。
有人能告诉我为什么我不能通过使用带有DRV8301套件和F2.8069万M控制的实验11d驱动一个电机吗
卡?
此致,
Hiroyasu